结果:找到"si24r2f si24r2e 电动车充电 2.4G单发 IOT RFID",相关内容1000条
- 电动车车充芯片方案,电动车USB车充芯片,电动车手机充电器IC
- 车充IC方案USB手机充电器芯片100V降压芯片低功耗驱动方案电动车/电瓶车车充IC,USB手机充电器IC,电动车车充芯片方案,电动车USB车充芯片,电动车手机充电器IC从事电源行业十余年,可为客户提供电动车车充芯片、USB手机充电器芯片、GPS定位器防盗器芯片、POE电源芯片、POE交换机芯片、POE分离器芯片、电动车电瓶车仪表仪器供电芯片、电动车电瓶车主控板供电芯片、BMS锂电池保护板芯片、BMS电池管理芯片等。48V60V72V80V85V90V95V100V105V110V120V130V150V降压稳压IC。AP921X可应用于GPS定位器芯片方案中,性能优越、低成本、兼容性强。A...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 电动车车充芯片方案,电动车USB车充芯片,电动车手机充电器IC 发帖人:LED驱动芯片欧阳 发帖时间:2022-01-11 10:33:00
- SI24R2F新2.4G超低功耗电动车防盗有源RFID标签芯片方案配合充电桩管理
- 目前全国有很多电动车因充电时电池温度过高,而导致爆炸引起火灾的情况。作为国内RFID行业的推动者,动能世纪联合中科微向IOT应用领域推出新款大功率2.4G射频芯片,并针对电动车防盗、电动车充电桩市场推出SI24R2F,为电动车标签在防盗的基础上增加温度检测、安全报警等功能,能有效防止电动车被盗及因电池而引起的火灾发生。SI24R2F可兼容之前的SI24R2E,且在性能上大大提升。Si24r2FSI原装2.4G单发芯片电动车防盗标签https://detail.1688.com/offer/598266593321.html?spm=a26286.8251493.description.2.1...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SI24R2F 2.4G 低功耗 电动车防盗 RFID 标签 充电桩 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-11-05 10:11:00
- 2.4GHz超低功耗无线发射与125KHZ接收一体芯片SI24R2H
- Si24R2H是一颗工作在2.4GHzISM频段发射和125KHZ接收,专为超低功耗无线应用场景设计,集成嵌入式基带的无线收发单芯片。发射工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有125个1MHz带宽的信道,接收工作频率范围为15KHz-150KHz。Si24R2H采用GFSK/FSK数字调制与解调技术。数据传输速率与PA输出功率都可以调节,支持2Mbps/1Mbps/250Kbps三种发射数据速率。Si24R2H内置125KHZ三通道ASK接收机,可检测15KHz-150KHz之间的LF载波频率的数据信号,并触发2.4GHz发射,发射内容可配置。支持16位或32位曼彻斯特唤醒模式以...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SI24R2H SI24R2F SI24R2E 2.4G单发芯片 发帖人:动能周S 发帖时间:2020-06-23 18:04:00
- SI24R2F大功率2.4G单发内置MCU电动车安全管理标签应用芯片
- 电动车安全系统应用需求背景由于我国电瓶二轮车、三轮车并没有报废机制,造成了很多电瓶车超年限行驶,充电安全不可靠,电瓶反复充电次数过多,或者电瓶老化,极有可能导致充电时快速起火或者爆炸,造成不必要的人身和财产安全;二轮车和三轮车极大部分没有保险机制,一旦出现异常,经常导致重大财产和人身安全,无法理赔;充电桩给电瓶车充电时无法判断电瓶充电状态或者是否安全,在2019年就多次发生电瓶车充电时发生爆炸或者起火事件。系统组成1.电瓶车:在电瓶上装上2.4G的RF芯片SI24R2F,芯片是为了防止车主将电瓶带回家中充电、统计小区电瓶车停放数量,防盗,以及温度的监控。2.楼道:楼道需要加装2.4G网关,2...
- 所属专栏: 技术交流 标签: si24r2f si24r2e 电动车安全管理芯片 资产管理标签芯片 发帖人:动能周S 发帖时间:2020-05-30 16:15:00
- 2.4GHz单发大功率有源RFID应用芯片SI24R2F电动车智能充电安全管理方案首选
- 目前全国有很多电动车因电池在充电时温度过高,导致爆炸引起火灾的情况。作为国内RFID行业的推动者,动能世纪联合中科微向IOT应用领域推出新款大功率2.4G射频芯片,并针对电动车防盗、电动车充电桩市场推出SI24R2F,为电动车标签在防盗的基础上增加温度检测、安全报警功能,能有效防止电动车被盗及因电池而引起的火灾发生。SI24R2F可兼容之前的SI24R2E,且在性能上大大提升。Si24R2F是一颗工作在2.45GHzISM频段,专为低功耗有源RFID应用场合设计,集成嵌入式2.45GHz无线射频发射器模块、64次可编程NVM存储器模块以及自动发射控制器模块等。工作频率范围为2400MHz-2...
- 所属专栏: 技术交流 标签: si24r2f si24r2e 电动车充电 2.4G单发 IOT RFID 发帖人:动能周S 发帖时间:2020-03-30 11:08:00
- 你见过超低功耗的2.4G标签芯片吗?带温湿度检测功能那种哦
- 其实呢,这款芯片是SI24R2E的升级版,在电动车防盗领域,SI24R2E是独家方案,其低功耗性能深深获得了市场的认可,然而中科微不满足于此。隆重推出SI24R2E的升级版SI24R2F,这款芯片在SI24R2E现有的功能上,新增温湿度检测功能,正式迎合了中科微解决民生问题的初衷。电瓶车充电安全一直是个隐患,我们把SI24R2F做成有源标签,放在电瓶车的电池上,通过温度检测,随时掌握是否充电引起着火的状况,同时在楼宇门禁处,安装2.4G小基站(成本极低),防止用户带电瓶进入户内充电,充分响应国家禁止电瓶车用户入户充电的政策,可以说是量身订做的方案。下面针对升级版SI24R2F与原版本SI24...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SI24R2E SI24R2F 2.4G 发帖人:dnsj052 发帖时间:2019-12-13 15:27:00
- 电瓶车安全系统:SI24R2F
- ①需求背景由于我国电瓶二轮车、三轮车并没有报废机制,造成了很多电瓶车超车年限行驶,充电安全不可靠,电瓶反复充电次数过多,或者电瓶老化,极有可能导致充电时快速起火或爆炸,造成不必要的人身和财产安全;二轮车和三轮车极大部分没有保险机制,一旦出现异常,经常导致重大财产受损和威胁人身安全,并且无法理赔;充电桩给电瓶车充电时无法判断电瓶充电状态是否安全,在2019年就发生多起电瓶车充电时爆炸或起火事件。②系统组成1.电瓶车:在电瓶上装上2.4G的RF芯片,RF芯片是为了防止车主将电瓶带回家中充电、统计小区电瓶车停放数量,防盗,以及温度的监控。2.楼道:楼道需要加装2.4G网关,2.4G网关用于检测车主...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 电瓶车安全管理 电动车防盗 SI24R2E SI24R2F 发帖人:dnsj052 发帖时间:2019-11-05 11:24:00
- SI24R2B是一款单发2.4G的射频芯片技术资料
- SI24R2PS1.1.pdfSI24R2是在SI24R1的基础上,单独分出来发射部分TX,成为一颗2.4G单TX。可与NRF24L01P以及SI24R1通信,替代NRF2402以及A7105。与SI24R1的性能对比上来讲,SI24R2只是比SI24R1少了一个接收端的功能,另外发射端是完全一样的。而且关断功耗变的更低了,从原来的1500nA变为只有500nA。其余几乎都一样,性价比也远远比A7325,NRF2402更低。二、SI24R2的功能概述:SI24R2是一颗工作在2.4GHzISM频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式发射基带的无线发射芯片。工作频率范围为2400MHz-252...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 2.4G单发芯片:RFID 发帖人:动能1234 发帖时间:2019-10-11 16:22:00
- SI24R1兼容NRF24L01
- 芯片简介编辑Si24R1是一款工作在2.4~2.5GHz世界通用ISM频段的单片无线收发器芯片。无线收发器包括:频率发生器、集成嵌入式ARQ基带协议引擎、功率放大器、晶体振荡器调制器、解调器。输出功率频道选择和协议的设置可以通过SPI接口进行设置。是目前2.4G无线射频芯片中,性价比较高的。极低的电流消耗,当工作在发射模式下发射功率为+7dBm时电流消耗为25mA,接收模式时为14mA,掉电模式和待机模式下电流消耗更低,Standby-I的耗电为15uA,Powerdown的耗电为0.7uA.应用领域编辑●无线数据传输系统●无线键盘、无线鼠标●遥控开锁,遥控玩具●超低功耗无线收发器●无线传感...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 2.4G,RFID,校园卡,电动车防盗 发帖人:动能世纪王佐峰 发帖时间:2018-04-23 12:02:00
- 电动车防盗方案-Si24R2E
- 经调查,中国现在电动自行车保有量3亿,在中东部地区,平均每3人就有一辆电瓶自行车,在沿海城市,外来人口较大,电动自行车使用率极高,超过60%以上,一个500万人口的城市,电动自行车的数量就高大250万辆以上。低碳环保,符合国家环保要求,轻便灵活,让人出行方便,性价比高三个方面使电动自行车增加迅速。方案简述:随着电动自行车的急速增加,相对应的社会治安问题也急剧攀升。一些地区的电动自行车丢失报案率占总治安报警率的60%以上,严重影响社会治安。电动自行车智能防盗备案,是利用物联网技术,通过在电动自行车上安装有源RFID防盗芯片,在城市治安探头位置安装RFID基站,实现对电动自行车的定位、监控、报警...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 电动车防盗 防盗标签 Si24R2E 发帖人:dnsj052 发帖时间:2017-12-14 13:34:00
返回